This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:有关 dac38rf83的几个问题

Guru**** 2927590 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/898510/dac38rf83-several-questions-about-dac38rf83

主题中讨论的其他器件:LMK05318

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 DAC PLL 是否工作的最简单方法是检查环路滤波器电压值、即 PAGE 0、地址0x6、位7:5。 如果 PLL 工作正常、这三个位应该报告一个介于3和5之间的十进制值。 如果 PLL 未锁定、该值将为0或7十进制。

    另一项检查是将器件置于仅 NCO 模式。 如果 NCO 输出频率正确、则 DAC PLL 工作正常。

    如果您可以 访问 CLKTX 输出、这 也将告诉您 PLL 是否正常运行。

    确保其他寄存器0x3B (第4页)的位15设置为"1"。 该位决定 DAC 是使用 PLL 还是使用外部时钟。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

       其他寄存器0x3B (第4页)的位15 确实 被设置为"1"。

      其他寄存器0x31 (第4页)的位10 实际上 被设置为"1"。

      杂项寄存器0x0C (第4页)的位0  实际上 设置为"0"(没有相关参考、不知道具体含义)。

      

      此外,该帖子中还附加了一个文件,您能否检查它并提供额外的帮助?

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看您的文件。 寄存器0x6 PAGE 0的状态是什么? 此外、如果 PLL 被解锁、第4页的寄存器0x0B 将在 位中报告"1"  该寄存器的状态是什么?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x06  第0页 = 0x3D02

    寄存器0x0B 第4页  = 0x0002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在调优 VCO? 必须执行此操作才能使 PLL 锁定。 当您单击 PLL 自动调优时、GUI 将执行此功能。

    我 犯了一个错误。 我需要您读回寄存器0x05。  从我从寄存器0x06中看到的情况来看、VCO 未锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    寄存器0x05  第0页 = 0x0139 (在我读取寄存器0x5@第0页之前、我清除 寄存器0x5的所有字段以确保它不是一个记忆值)

    是的,我尝试调节 VCO。 但我现在将仔细检查调谐序列。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您关于温度感应读回的假设是正确的。 29D = 29 C

    PLL 未被锁定、因为第0位加上0x5 = 1。 您是否为 DAC 提供了512MHz 参考时钟? 这是单端还是差动? 振幅是多少? 确保地址0x31的第4页中的值设置正确。  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 DAC 提供参考时钟、它是来自 LMK05318的差动 LVPECL 时钟。 差分 振幅高于800mV。 寄存器0x31 @ 第4页被置位0x0400。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发送的 Word 文档中、它显示 N 分频器值为2。 如果为真、则应将寄存器0x31设置为0x0408、而不是您报告的0x0400。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../512M_5F00_ref_5F00_pll_5F00_821.cfgXiao、

    我使用您的设置并借助外部512MHz 差分时钟将 PLL 锁定在 EVM 上。 配置文件已附加。 请尝试一下。

    此致、

    Jim