This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:关于 VTune 电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF3722EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/897026/trf3722-about-vtune-voltage

器件型号:TRF3722

尊敬的支持团队:

我的客户在其产品中使用 TRF3722、他们发现多个器件 PLL 可能会在低温下解锁。 在执行多次测试后、他们发现解锁器件与1911批次相关。

我们已完成以下测试:

1.对于非1911批量的器件。 在室温下配置 TRF3722多次、即在室温下多次校准 VCO。 VTune 电压将在非常小的范围内变化:

频率= 1554MHz。 其他批处理设备:VTune 电压范围为1.1~1.2V

测试时间

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vtune/V

1.235.

1.212

1.201

1.195.

1.188.

1.182.

1.177.

1.18.

1.172.

1.168.

 

2.对于1911批次的器件。

FREQ=1554MHz、在室温下配置 TRF3722几次、即在室温下校准 VCO 数次。 VTune 电压将在较大范围内变化。

VTune 电压大约为0.8~1.3V

测试时间

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Vtune/V

0.82.

1.35.

0.78

1.338

1.333.

0.76.

1.317

0.781

1.326

1.316

1.314

1.308

1.304.

1.302.

1.3.

0.741

1.295.

0.755

 

3.对于1911批设备,运行温度测试。 在室温和扫描温度下校准 VCO。 当温度达到冷温度时、我们发现 LD 引脚将解锁并锁定、后退一步。 我们还监视 VTune 电压、它显示 VTune 变为3.2V。 下面是不同温度下的 Vtune 电压:

温度/℃

Vtune/V

55

1.051

-40

3.214

25

1.442.

如果我们将温度升高到更高、PLL 将再次锁定。

4.对于1911器件、当 PLL 在低温下解锁时、将 Reg2位31 EN_CAL 设置为1、PLL 将被锁定。

我们已将器件焊接到 TI TRF3722EVM 上、我们将在低温下看到类似的解锁问题。

需要检查以下几个问题:

1.如果校准 VCO,室温下的 Vtune 电压范围是多少?

2.为了保持 PLL 锁定、在整个温度范围内(从-40C 到85C)的 VTune 电压范围是多少?

3.在 VCO 校准期间,VCO 如何选择 CAP? 如何确保 PLL 选择正确的电容代码、以确保 PLL 能够保持在整个温度范围内锁定?

4.我们是否应将此设备发回进一步分析?

非常感谢您的支持!

此致、

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    由于这会影响关键客户、让我们离线讨论这一点并结束这一主题。