This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低频 FMCW 开发板

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/894396/low-frequency-fmcw-development-board

主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我是一名学生、参与目前使用 IWR1443开发板的研究项目。 我对探索低频 FMCW 应用感兴趣、我想知道 TI 是否提供任何工作频率在3GHz 左右的产品。 感谢您的任何帮助、感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    TI 毫米波传感器可用于60GHz 频段或77GHz 频段。

    此致、

    AG