This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:抑制谐波

Guru**** 2912750 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017EVM, TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/966164/trf372017evm-suppressing-harmonics

器件型号:TRF372017EVM
主题中讨论的其他器件: TRF372017

大家好、团队、

我的客户正在评估 TRF372017EVM。

您能否帮助我抑制谐波电平、以便射频目标频率1201MHz 高于谐波电平?

REF 频率为100.352MHz。  

请从 此处的内部链接中查看 GUI 显示和谐波电平。  

可以看到步长为300MHz 的不良频率分量。 请帮我  抑制这种情况吗?

此外、目标频率电平1202MHz 与二阶/三阶谐波电平之间的差值仅约为3dB。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您是否有性能图来帮助理解问题? 如果 TRF372017配置了内部 LO 驱动、则可以尝试通过 BUF_BIAS 和 VCO 振幅寄存器增加进入内部 LO 连接的 LO 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我正在等待您的回复以进一步调试此内容。 谢谢你。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    我相信您可以从第一篇文章所附的内部链接中找到频谱。 如果您需要任何缺失的图、请告诉我。

    我将与客户一起检查 BUF_BIAS 和 VCO 振幅寄存器。

    请允许我再问一个问题。

    我观察到 RFOUT 上10MHz 输出(-29.52dBm)、这在我的系统中是不需要的。

    还可以吗? I 信号的这种泄漏吗?

    我希望抑制10MHz 信号、因为我的目标频率为1200MHz。

    是否可以通过更改器件配置来抑制10MHz 组件?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    请告知是否有任何10MHz 路由到 TRF372017。 请告知 TRF372017的设置信息。 TRF372017不应单独生成10MHz。 它可以从电源或外部时钟进行外部耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    请在 此处找到 测量设置的内部链接。

    10MHz 来自 REF OCXO。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    10MHz 杂散是否位于 TRF372017输出的10MHz? 或者它位于1200MHz +/-10MHz 吗?

    REFOCXO 的10MHz 用于为 LMX 器件计时、而不是直接为 TRF372017计时。 因此、如果 TRF372017在射频输出端具有10MHz 的输出、那么这是另一种情况。 由于射频或电源的原因、可能会有一些耦合、并且它很可能位于1200MHz +/-10MHz。 在这两种情况下、客户都需要重新访问布局、以最大程度地减少任何 PCB 迹线对 TRF372017的10MHz 源耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    杂散位于10MHz。

    很抱歉、我没有告诉您一点。 10MHYz 信号以-16.55dBm 输入到 I (EVM 中的 J3)。

    因此、I 部分的泄漏是可疑的。 由于 EVM 环境中会出现此问题、我认为布局不是问题的原因。

    但无论如何、应考虑由于射频或功率而导致的耦合。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    将存在一些基带泄漏。 但是、基带信号的目的是远离射频、因此、射频输出端的射频带通滤波器应设计为滤除基带信号。

    -Kang