This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:CAN dac38rf82在81180上运行、k=32

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/966803/dac38rf82-can-dac38rf82-operate-on-81180-with-k-32

器件型号:DAC38RF82

您好!

我们的 JESD 配置要求串行器/解串器在81180模式下以6.25运行、采样率为5GSPS。(DAC38RF82、8位模式)

我们是否可以使用以下方式操作 DAC  

F=1和 K=32、因此所需的 SYSREF 为19.53125MHz。

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    是的、DAC 可以在这些条件下运行。 请确保在 DAC 和 FPGA 上使用相同的 JESD 配置。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。