This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:将器件配置为在无外部 SYSREF 信号的情况下工作

Guru**** 2886740 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/966421/dac38rf83-configure-device-to-work-without-external-sysref-signal

器件型号:DAC38RF83

大家好、在我的设计中、我不想使用外部 SYSREF、因为我只使用单个 IC。 在数据表中、我找到了几个可能设计用于(内部 SYSREF 寄存器(LCMGEN)、内部 SYSREF 发生器寄存器计数器(LCMGEN_DIV)、内部 SYSREF 发生器寄存器(LCMGEN_SPISYSREF)的 SPI SYSREF)的寄存器
但是、没有有关如何配置此 LCM 发生器的信息。
您能描述一下我需要设置什么才能将器件配置为在没有外部 SYSREF 信号的情况下工作吗? 如何计算 LCMGEN_DIV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用为 JESD204子类1设计的 DAC38RF83、外部 SYSREF 应确保 LMFC 对齐、并确保 DAC38RF83 JESD204内核的 RBD 正确发布。 我们不建议使用 LCM 发生器、因为它只是一个测试模式、我们没有对运行进行详尽的测试。 我可以让我们团队中的某个人回答这个问题、仅供您参考。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    感谢您的快速响应、我们已准备好! 我很想知道如何将其用于测试目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrei、

    我已经咨询过工程师。 此功能未按预期工作、因此我们不建议使用此电路。 请继续使用外部 SYSREF 来启动 JESD204状态机。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢你。