This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF Studio 版本更新

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SMARTRFTM-STUDIO, LAUNCHXL-CC1352P, UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/966332/smartrf-studio-version-update

主题中讨论的其他器件:CC1352PSMARTRFTM-StudioLAUNCHXL-CC1352P闪存编程器、 UNIFLASHCCStudio

我 使用最新的 SmartRF Studio 版本7 v2.19.0更新了我的 PC、并且无法连接 CC1352P 开发套件。 当我尝试在 USB 设备枚举期间收到按摩异常错误。  

请帮助解决此问题。  

伊格尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igal、

    请从系统中删除 SMARTRFTM-Studio、然后重试安装、或使用 下载页面中的早期版本 、查看这是否可以缓解问题。  您的 LAUNCHXL-CC1352P 是否已以任何方式进行修改、是否可以在其他系统上或使用 UNIFLASH/FLASH-PROGRAMMED/CCStudio 进行识别?

    此致、
    Ryan