This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:有关错误状态的详细信息

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, DAC38RF80EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/963732/dac38rf80-details-about-error-status

器件型号:DAC38RF80
主题中讨论的其他器件:、 LMK04832

我正在使用 dac38rf80、我将在寄存器0x64至0x6b 上获得0x2000的 JESD 警报。

在哪种情况下、DAC 将设置链路配置错误以及如何解决此警报。

2。 无法与 DAC 建立 JESD 链路是原因吗?

我们正在使用定制板。

DAC 配置:-

input_clk:- 300MHz
使用片上 PLL
DAC 时钟频率:- 9000MHZ
双路 DAC
每个 DAC 2个 IQ 对
每个 DAC 具有4条串行器/解串器通道
内插 x24
串行器/解串器速率7.5gbps
SYSCREF 频率6.25MHZ
K = 30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我在 DAC38RF80EVM 上测试了该配置、但没有看到相同的错误。 您能否分享您使用的确切寄存器设置? 这将有助于我测试您使用的相同配置。

    您的时钟和 sysref 是否使用相同的源? Sysref 应与 DACCLK 同步。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您的快速响应。

     是的,我们使用与 LMK04832相同的时钟源。 但我没有同步两者的上升沿。 这是否会导致任何问题?  

     2、我还想知道 DAC 可以在哪种情况下发出该警报。 在数据表中没有什么关于这一点的东西。

    我要附加寄存器配置。 请在.e2e.ti.com/.../dac_5F00_38rf80_5F00_cofig_5F00_9000msps.txt 上查看它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    如果您需要确定性延迟、它可能会导致问题。

    2.任何 JESD 配置参数的不匹配都会导致链路配置错误。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      对配置寄存器和序列的任何注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    关于我的最后一个答复、当 FPGA 和 DAC 之间的 JESD 配置参数不匹配时、可能会导致链路配置错误。

    我在配置寄存器中的一个注意事项是、最好只向寄存器写入一次。 此外、当我配置 DAC 时、我将寄存器0x0A 设置为0x8C10。

    此致、

    David