This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:信号功率损耗为6dB

Guru**** 2918610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/962605/dac38rf89-the-power-of-signal-is-loss-6db

主题中讨论的其他器件:DAC38RF89

ART 编号:DAC38RF89

下面是 DAC38RF89的配置。 我使用 DUC1作为 I 数据路径、使用 DUC2作为 Q 数据路径。 我启用 两条路径的 MIXERAB 和 NCOAB、并 将相邻的 DAC 路径 AB sample (Q data)添加到 I data、然后输出总和。

但在输出端、信号功率损耗为12dB。 当我设置 MIXERAB_GAIN=1时、功率损耗为6dB。

在这两种情况下、功率损耗分别为12dB 和6dB 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该会看到混合会导致一些功率损耗、但它不应处于12dB 的水平。 Q 数据是否相移90度? 这可能会导致混合两个通道时产生更多损耗。

    对于 MIXERAB_GAIN = 1、正确的做法是看到6dB 的增益。 该寄存器用于在使能时添加6dB 的增益、在禁用时不存在增益。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

    混合后、信号的功率损耗为9dB。

    但在数据表的第8.3.17.4章中、  数字正交调制 器的增益为-3dB。  谁产生-6dB 增益?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    在数据表的该部分中、它们指出当 MIXERAB_GAIN = 0时、DQM 的增益为0.707或-3dB、 当 MIXERAB_GAIN = 1时、DQM 的增益为1.414或+3dB。 当 MIXERAB_GAIN 从0更改为1时、我们从-3dB 增益更改为+3dB、得出总增益为+6dB。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    请参阅下图、如果输入数据为0dBm、当 Mixer_Gain=0时、在 A 点功率为-9dBm、而不是-3dBm (谁 产生 额外的-6dB 增益?)。

    当将相邻的 DAC 路径 AB sample (Q data)添加到 I data,功率损耗3dBm (B 点的功率为-12dBm、谁 产生 -3dB 增益?)。

    Q 数据相移90度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    0dBm 点和点之间的功率损耗(-9dBm)由复数混频器引起。 这种损耗并不理想、因此您可以选择使用 Mixer_Gain 在混频器中添加6dB 的增益、以帮助恢复一些损耗的功率。

    A 点和 B 点之间的功率损耗(-3dBm)是由两个 DAC 输出相加的过程引起的。

    另一个需要注意的问题是,您应该将混频器和 NCO 设置为从“Sync_out from JESD”同步。

    此致、

    David