This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:SPI 时钟速率

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/962741/dac38rf82-spi-clock-rate

器件型号:DAC38RF82

除温度外、所有寄存器的典型 SPI 时钟速率为100ns、而温度传感器的时钟速率为1us 秒、如数据表第19页所示。

对所有寄存器使用较慢的1us 周期是否有问题?  列出的 SPI 时钟没有最大周期、仅为典型周期。

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对所有寄存器使用1us 周期不应导致任何问题。 只需确保仍然遵循串行接口时序图。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我想很多,但只是想确保! Steve