This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC 满量程输出电流

Guru**** 2922420 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/908929/dac38rf89-dac-fullscale-output-current

器件型号:DAC38RF89

DAC38RF89有两个 DAC、我们要更改 DAC1 的满量程输出电流。 但只有一个寄存器(第4页、0x0D)用于设置电流。 当改变该值时、DAC2也被改变。

‘s  如何单独更改两个 DAC 的满量程输出电流? 例如、DAC1为30mA、DAC2为40mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您无法执行此操作。 该设置始终适用于两个 DAC。

    此致、

    Jim