This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:客户电路板中的 PRBS31测试

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/907773/dac38rf89-prbs31-test-in-customer-board

器件型号:DAC38RF89

大家好、团队成员

我的客户希望通过使用 DAC38RF89中的校验器来检查物理层是否正常来执行 PRBS31测试。

如果是 FPGA 输出音调、它们可以使 DAC38RF89正常工作。

但他们不知道如何将 PRBS31数据分配到 JESD204b 的8通道中。

本测试模式应用手册表3 介绍了针对特定短路模式在 I/Q 通道中加载的数据。

客户想知道他们是否要执行 PRBS31、是否有任何指南说明特定通道数据需要与校验器匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    PRBS31是一个物理层测试。 每个通道(来自 FPGA)将发送单独的 PRBS31模式、DAC 上的每个通道将对其进行解释并检查是否正确接收到 PRBS31。 您无需在 JESD 链路层级别将其分离。

    测试 PRBS31时、请禁用 JESD_COMMAALIGN_ENA (设置为0)以确保 PRBS31测试的正确性。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang

    非常感谢!