This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC38RF8x_eye 扫描

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/907340/dac38rf89-dac38rf8x_eye_scan

主题中讨论的其他器件:DAC38RF89

ART 编号:DAC38RF89

我想使用 EyeScan 进行测试。

我根据 EyeScan 文档连接了 JTAG、 配置 DAC38RF89和 FPGA、并在 DAC 输出端口具有波形输出后进行连接。 我进行了眼图扫描测试。

根据 EyeScan 文档、如果 测试正常运行、DataOut 指示灯应发生变化以反映接收到的数据。

但在我的测试中,DataOut 指示灯不会改变,并且错误计数都为零, 我想知道是什么导致了这个问题?

在测试结束时、没有数据。

e2e.ti.com/.../eyescan.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在设置 DAC 时、必须保持 TRSTB 为低电平。 一旦您准备好运行 EYESCAN GUI、TRSTB 必须被设定为高电平。 这是定制板还是 TI EVM?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我可以进行测试。在测试期间,DataOut 指示灯正在变化。它看起来 运行正常。

    但是、在测试结束时、当我加载数据文件时、没有眼图。 问题出在哪里?

    附件是扫描数据文件。  

    e2e.ti.com/.../4617.eyescan.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。

    谢谢!