This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF370417 LO 泄漏

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, TRF370417, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/906911/trf370417-trf370417-lo-leakage

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件:DAC3484DAC3283

您好!  

是否要检查载波馈线是否指射频输出上的 LO 功率泄漏? 例如、对于4GHz 的 LO 频率、射频输出端口的 LO 电平为-36dBm? (数据表图13)

调整后的载波馈通和未调整的载波馈通之间有何差异? 如何实现调整后的状态、因为它具有更好的性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 这是典型的 LO 泄漏电平。

    由于需要在 I 和 Q 输入之间进行直流偏移校正、因此调整了载波反馈。 DAC3283和 DAC3484系列等 DAC 器件具有调整差分直流失调电压的特性、这可能会降低 TRF370417上的 LO 泄漏电平。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    感谢您的澄清

    我还可以检查 IF 到 RF 泄漏杂散水平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有这样的规格、例如 DAC 和调制器之间的接口通常具有抗混叠滤波器。 DAC 的所有图像将在4GHz 频带内进行滤波。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

     频带内 IF 频率(例如500MHz)的情况。 500MHz 将泄漏到射频端口中。  

    我是否还能检查这些杂散混频器。 2i*1L、1i*2L 和其它混频器杂散。 对于这些杂散、我是否可以假设它将满足数据表中的 OIP2和 OIP3规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sim、

    我们没有有关 IF 泄漏的性能图。 这些射频产品使用 Keysight ESG 在有限带宽下进行了测试。 因此、它们不能确定当时是否存在泄漏、我们也没有这些特性的数据。

    我建议您使用 TSW3085或 TSW3084 EVM 等电路板通过 DAC 产品评估 TRF370417、或将您选择的任何 DAC 与 TRF370417互连以评估这些参数。

    抱歉、这是一款传统产品。 为了充分描述这些参数、我需要您提供业务案例。 如果您想继续、您可以离线联系我。

    -Kang