This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 无线充电器解决方案

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/904945/ti-wireless-charger-solution

主题中讨论的其他器件:BQ51050BBQ51003

尊敬的团队:

我刚刚获得了2个新机会、您能帮您提出合适的解决方案吗?

谢谢你。

 

有两个项目需要无线充电功能、以下是供您参考的简要规格。

 

产品#1:

       带300mAh 可充电电池的可穿戴跟踪产品。 尺寸类似于智能手表。

       它需要无线充电接收器功能来从充电器获取电源、以便为该300mAh 电池充电。

       它应符合 Qi 认证/兼容要求,不需要大功率。

       产品尺寸小于40mm x 40mm、因此线圈尺寸应更小。

 

产品#2:

       具有无线充电发送器功能的物联网产品、例如支持10W 充电功能的无线充电器垫、用于智能手机充电。

       它应通过 Qi 认证/兼容。

       产品尺寸约为110mm x 200mm、线圈尺寸/图案应与市场上的大多数智能手机相匹配。

 

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    对于产品1:

    1. 什么是充电电流? BQ51003是一种无线 RX 选件、可实现低于500mA 的充电、因此需要使用单独的电池充电器。 他们更喜欢独立电池充电器还是支持 I2C 的电池充电器? BQ51050b 是另一种选择、它将无线 RX 与电池充电器相结合、但我们不建议用于充电电流低于100mA 或终止电流低于30mA 的应用。
    2. 我们的所有无线电源接收器均符合 QI 标准
    3. 30x30 mm 以下的线圈可与我们的接收器(如 WR2230-26M8-G)良好配合使用

    关于产品2、 所有无线电源发送器均为 NRND、不打算推出更多器件。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。