This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:有关短测试模式的问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/904227/dac38rf83-question-about-short-test-patterns

器件型号:DAC38RF83

您好、团队:

 我想对"简短测试模式"进行测试。 测试计划是向  DAC 发送一个简短的测试模式、并让 DAC 检查 JESD204B 链路。

 当 JESD 模式= 82121时、很难理解为什么表33中的 I1/Q1为空。 它与 表10中的 I0/Q0 I1/Q1映射冲突。

  您能否为我们提供 DAC 处于  "短路测试模式"时的样本的详细映射

 表33中的示例说明非常准确。 我们希望能够提供详细的描述示例。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在表10中,“i”用于表示流,i0是该流中的两个连续样本。 q 也是如此。在表33中、每列都是一个流、因此 i0 i1 Q0 Q1是指四个流、而不是样本。   有点困惑。 表33中的列标题应 表明每个列都是一个数据流、而不是样本。 …某些模式为 A1-I、A1-q、A2-I、A2-q、而有些模式为 A-I、A-q、B-I、B-q Δ I

     

    表33“i0”列中的两个样本对应于表10中显示的 i0和 i1样本;q 也是如此

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

     根据你的答覆,我很清楚。  我决定在 TX 端编写映射,如下所示:

     通道 TX0 :7C  7C........  (重复)…

     通道 TX1 :B8  B8  … (重复)…

     通道 TX2 :F4     .......... (重复)…

     通道 TX3 :31   31  ........ (重复)…

     通道 TX4 :6D   6D  … (重复)…

     Lane TX5 :A9     … (重复)…

      通道 TX6:E5     ........ (重复)…

     TX7号线 :20   20   (重复)…

      

     正确吗?  有时、数据表无法提供详细信息。 例如,不清楚表33中7C88 / F431如何映射到表10中的 I0 / I1。  

      请帮助检查上述到 TX 的简短测试图案映射。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的是正确的。

    此致、

    Jim