This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:链路配置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/903004/dac38rf80-link-configuration

器件型号:DAC38RF80

您好!

DAC38RF80提供三种方法(数据表的第8.3.8节)来通过 JESD 接口设置到 DAC 的链接: 双 DAC 双链路、双 DAC 单链路和单 DAC 单链路。

对于双路 DAC 单链路、这是否意味着我通过8个 JESD 通道发送的任何数据都能以相同的方式发送到两个 DAC?

对于单个 DAC 单链路、它的输出是否始终必须通过 DAC A、或者我是否可以对其进行切换、使其仅通过 DAC B?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    以下讨论可能有助于您了解双链路应用:

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/p/886745/3286491?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=dual%20link#3286491

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    在发布我的问题之前、我实际上阅读了该主题以及其他几个主题。 遗憾的是、该线程讨论的是双链路应用。 您将注意到、我在本主题中的两个问题询问了此 DAC 提供的单链路应用。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacod、

    如果您参考 JESD204标准、则链路聚合与进入 DUC 通道或 DAC 的数据类型无关。 例如、如果每个 DAC (每个 DAC 数字路径一个 DUC 或两个 DUC)需要2个信道、则单链路意味着 JESD204状态机将总共4个信道视为单个链路。 如果任何通道出现错误、则需要重新启动链路建立(即重新启动握手)。

    双链路只是意味着两个通道中的两个彼此完全独立。 如果一条 DAC 路径上的通道损坏、则该链路将通过链路重新建立、而不会影响其他通道(链路)。  

    JESD204标准可从 JEDEC 网站免费下载。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 JESD 接口。 我的问题不是关于单链路/双链路的定义。

    我的第一个问题是询问我是否在单个链接中使用了两个 DAC?我是否必须在4个通道上发送 DAC A 的信息、在4个通道上发送 DAC B 的信息? 或者、我能否通过8个通道发送 DAC A 的所有信息、然后让这些数据通过 JESD 块之后的 DAC B 路径发送(通过将其向下发送到另一个 DUC 或使用相邻 DUC 上的输出夏季)? 在后一种情况下、我基本上会有一个8通道链路、看起来我只与一个 DAC 通信、但另一个 DAC 输出会模仿它。

    我的下一个问题是、我是否可以在单 DAC 单链路模式下使用 DAC B、而不是 DAC A。就是这样。

    我提出这些问题的原因是、我计划在硬件中路由 DAC A 和 DAC B 的输出。 但是、我也希望使用和 LMFSHd 为82121。 我不关心我是否一次只使用一个(不是同时使用、但仍然可以通过寄存器重写在它们之间切换)、或者两个输出是否相同、只要我能够使用这个特定的 LMFSHd 从 A 和 B 发送数据。 希望了解我的应用将澄清我的问题。

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    明白。 感谢您的澄清。

    我认为82121模式是一种特殊情况、在这种情况下、只能使用一个 DUC (I/Q 对)。 我认为它仅限于通道 A DUC 激活。 您可以使用输出加法块将数据路由到 DAC A 通道或 DAC B 通道。

    我将邀请我们有关该器件的专家进行更好的评论。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    "我的下一个问题是、我是否可以在单 DAC 单链路模式下使用 DAC B、而不是 DAC A。就是这样。"

    [Eben]:可以。 您可以使用 TXA DUC 数据路径进行数字处理。 可以为 DAC A 对输出和块进行去二级运算、并为 DAC B 启用输出和块、以将数据从 DAC A 数字路由到 DAC B 模拟。 请参见下图:

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eben、

    您在图片中绘制的路径是从 DUC2到 DAC A。我假设您打算绘制从 DUC1到 DAC B 的路径。感谢您的帮助!

    Jake