This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频模块查询

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/904547/rf-module-inquiry

你好
我正在探索可用于在基座和路虎 GNSS 模块之间进行通信的对讲机模块、该模块具有以下规格。
1、频率范围:865到867MHz、无许可印度频带。
2.距离/视线:3-5公里或以上
数据速率:58kbps 或更高
我想知道 TI 的任何可支持上述规范的器件吗?

此致
巴尔卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我建议您使用以下工具估算覆盖范围: http://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    我相信、您需要非常高的输出功率才能获得所需数据速率所需的范围。  

    您还必须考虑背景噪声水平、我已经看到印度的一些地方具有非常高的噪声水平、这将影响范围。  

    换言之、是否可以实际获得您想要的范围、同时仍符合当地无线电法规?