This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未能接收正确的前导码

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/904113/failure-to-receive-the-correct-preamble

你(们)好
我使用 USRP 在900MHz 频段上接收信号、但解调后接收到的信号没有前导码。 有人知道原因是什么吗?
发送器信息:
波特率= 10K
调制= BFSK
偏差= 100K
通道间距= 350K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪款 TI 器件?

    Siri