This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371125:TRF3711_GUI 的 LabVIEW 源代码

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF371125EVM, TRF371125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/901989/trf371125-labview-source-code-for-trf3711_gui

器件型号:TRF371125

可能涉及的对象:

你好。 我正在设计自己的板、上面有 TRF371125。  我遵循 TRF371125EVM 的编程设计。 我有用于编程的 USB 和 FT245RL。 我正在尝试使用 LabVIEW 代码 TRF3711_GUI 加载程序。 但我意外地切换了时钟和选通连接。 我想知道您能否与我共享 TRF3711_GUI 的源代码、以便我更改连接设置并更好地了解编程?

非常感谢!

洛拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lola、

    我们必须在内部进行检查。 这个设计是很久以前发布的、恐怕我找不到它了。 如果我们能找到它、我将向您提供更新。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lola、

    我有私人消息给你。 我们可以根据您同意按原样提供源代码的协议、将源代码脱机发送给您、TI 不提供其他支持。 如果是、请接受私人消息、以便我可以上传源代码给您。

    我现在要关闭这个线程。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    非常感谢! 我已接受您的朋友请求。

    洛拉