This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642具有极少的反射点

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/960017/iwr1642-has-very-few-reflection-points

主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!

IWR1642的反射点非常少、这是什么原因?  

下面是我的配置、如何更改配置?我将其用于100米范围内的车辆识别、跟踪和识别车辆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 IWR1642进行车辆检测、我的例程是 lab0013_traffy_monitoring_16xx。检查点的配置由 chirp_configs \ mmW_TM_demo_longrange.cfg 和 mmW_TM_demo_ph2.cfg.cfg 引用。在检测过程中、识别的点太少。距离不够远。 我希望检测距离约为100米。我需要更改 MMW_TM_DEMOD_ONGRAGE.cfg 中的配置参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下链接中提供的帖子中的一般注释配置更改:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/959549/3545502#3545502

    这适用于您希望实现的基于距离(距离)的变化。  

    您能否确认演示中提到的范围内的检测和性能在您的末尾正常工作

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav 

    我看了您给我的链接,您可以在此处看到最大范围= (FS * TC * c)/(4 * B) = (FS * c)/ (4 * S),FS、TC、c、B、哪些参数分别与配置相对应,我不知道,哪些是固定值,您是否可以为 ME 圈出?

    它们对应于下图中的哪些参数?您能为我圈一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您参考区域扫描仪实验室的 GUI/文件夹,则会有一个 parseCLICommands2Structh 和 calculateChirpParams。 您可以参考这两个文件、将参数映射到公式变量、并通过公式计算各种参数。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    根据您的说明、我已进入目录 mmwave_industrial_Toolbox_3_6_1 \ labs \lab0013_traffics_monitoring_16xx\ GUI、但未找到两个文件 parseCLICommands2Structt 和 ChiratecalculpParams、仅查看 lab0013_traffics_monitoring_16xx\docs 目录中的 chirpparams_tmdemo.xlsx、如下图所示:

    不完整、例如、doaCfg 部分有六个参数、但 lab0013_traffics_monitoring_16xx\ chirp_CONFIGsmmW_TM_demo_longrange.cfg 有七个参数、如下所示:

    doCfg 3 0 1047 3 600 10 100、该参数表示缺少该参数、该参数不指示特定的含义或值范围、

    是否有特定文档? 您能否为我提供一个修改参数的链接或指南。

    我当前的问题是点云数据相对较小、距离相对较短。 我希望点云数据显示在100米之外、因此我需要更改哪些配置参数?

    少量的点云数据是否是电源问题?这与参数?有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="cTC ccccC]

    Vaibhav 

    我看了您给我的链接,您可以在此处看到最大范围= (FS * TC * c)/(4 * B) = (FS * c)/ (4 * S),FS、TC、c、B、哪些参数分别与配置相对应,我不知道,哪些是固定值,您是否可以为 ME 圈出?

    它们对应于下图中的哪些参数?您能为我圈一下吗?

    [/报价]

    要了解配置参数、请查看毫米波 SDK 用户指南。