This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:是否对 jesd204和 SerDes 配置提供任何工具支持?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/960160/afe7769-is-there-any-tool-support-for-jesd204-and-serdes-configuration

器件型号:AFE7769

我们需要 GUI 工具来配置 jesd204和 SerDes 接口? 我可以从网站下载它吗?

2.在您的数据表中、sysref 的差分输入电平为350mvpp (典型值)。 这是单端信号的值吗? 差分信号350 * 2 = 700mvpp 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 AFE7769网页并向我们索取更多信息。 获得批准的访问权限后、您可以从我们的内部安全服务器下载 GUI

    请求站点

    SYSREF 是差分规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我已提交请求,请帮助确认请求;

    2.如果差分电平的典型值为350mvpp,最大值是多少?

    !μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队已私下就该链接的审批流程与您联系。 请与当地 TI 销售人员联系、了解您的部分要求。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关引脚电压范围、请参阅数据表中的"绝对最大额定值"表。