This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/960233/afe7444evm-afe7444evm

器件型号:AFE7444EVM

您好!

我注意到 AFE7444EVM 中的 SPI 时钟大约为30kHz。  

您能告诉我将其提高至40MHz 的过程吗? 最大速度。

带摆动、

Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    在 AFE7444EEVM 上、SPI 时钟速度受所使用的 USB (FTDI)器件协议的限制。 无法使用 EVM USB 接口将 SCLK 频率提高到40MHz。 跳线 JP13可用于将 SPI 总线连接到 FMC (或抽头输出并连接到外部 SPI 驱动器)。

    此致、

    Vijay