This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:带宽

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/960154/dac38rf82-bandwidth

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

它在数据表中说:

DAC38RF82 或 DAC38RF89能够合成高达2GHz 带宽的宽带信号、具有16位输入分辨率和具有12位输入分辨率的2.66GHz 带宽。

这些信号带宽(2G 和2.66G)是吗? 它们是否与输入数据速率相关? 这些数字来自哪个位置。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2天、

    数据表中的信号带宽数来自最大输入数据速率和器件使用的滤波。 数字插值 FIR 滤波器的通带 约为复数输入速率的80%。 3.33G 的80%是2.66G、2.5G 的80%是 2G。

    此致、

    Jim