This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:# un 位和# en 位

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/959591/dac38rf82-un-bits-and-en-bit

器件型号:DAC38RF82

想要了解 表10至表27中# un 位和# en 位的含义。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2天、

    #un 表示未编码的位数

    #en 表示编码位的数量

     

    但是、当您从左向右读取时、这两个值都在运行(累加)总计。

     

    因此、前4个未编码位标记为#un=4。  接下来的四个标记为#un=8。 如果帧较长、则下一个半字节将具有#un=12、然后是16等(递增4)。

    EN 标签将变为5、10、15、20、25、 …μ A

     

    此致、

     

    Jim