This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:为什么串行器/解串器引脚的数量需要8对而不是4对?

Guru**** 2389790 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7799, AFE7769
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/953610/afe7799-why-does-the-number-of-serdes-pins-need-8-pairs-instead-of-4-pairs

器件型号:AFE7799
主题中讨论的其他器件: AFE7769

为什么芯片的串行器/解串器接口? 8对 TX 通道和8对 Rx LAN、而不是4对 TX 通道和4对 Rx 通道。 添加如此多的引脚有哪些好处?

afe7799和 afe7769有何区别? 我应该如何选择其中一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)拥有更多通道可以1)降低串行器/解串器速率2)总带宽更宽。 对于4T4R2F、有8个通道需要不同的 JESD204模式调用

    2.它是不同用例的 LOS 数量。 AFE7769有4个 PLL、而 AFE7799有1个 PLL。 您可以在 TI 网页上申请更多详细信息。 有人将审查您的业务机会并批准访问权限。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2) 2)更宽带的总和。 对于4T4R2F、有8个通道需要不同的 JESD204模式调用

    -------------------------- 这意味着什么? 协议中是否定义了不同的 jesd204模式?

    此外、您能否使用450MHz ORX 带宽来观察200MHz 的传输信号带宽? 以实现 DPD 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2) 2)我是说您不需要始终使用全部8个通道。 如果您的带宽要求较低或 SerDes 速率足够高、则两个通道或四个通道就足够了

    3)是的、这是假设您的 DPD 只需450MHz 即可执行200MHz IBW 校正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 jesd204的串行器/解串器配置、我们希望使用4对通道来实现600MHz 观察带宽的 DPD 方案、发送器和接收器的通道速率是相同的。

    以下配置是否正常?

    JESD204B、TX 链的 C 帧格式:L-M-F-S-HD = 48410 (单链路)

    JESD204B、RX 链的 C 帧格式:L-M-F-S-HD = 28810 (单链路)

    JESD204B、FB 链的 C 帧格式:L-M-F-S-HD = 22210

    第二个问题是有关数据表第23页中的"sysref 输入电平"的问题:

    350mVpp 是差分信号电平还是单端信号电平? 这是错误吗? 据我了解、LVDS 信号的单端信号电平为350mV、而 LVDS 信号的差分信号电平为700mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 AFE7769网站并获取更多信息吗? 官方数据表将提供有关600MHz 时的 BW (即 TX 和 FB 为737.28MSPS)以及相关 LMFS 设置的指导。 请提供更多信息、我们可以通过电子邮件发送更多详细信息。

    所有时钟均为峰间差分。 我们可以接受较低的摆幅时钟作为最小值、但建议使用较高的摆幅电平以实现最佳噪声性能。

    -Kang