This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J89EVM:将此器件连接到 FPGA

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/958376/ads58j89evm-connecting-this-device-to-fpga

器件型号:ADS58J89EVM
主题中讨论的其他器件: ADS58J89

我尝试将 ADS58J89EVM 连接到 Microsemi Smartfusion 2 FPGA。 我一直在阅读这些文档、并且有很多相互冲突的信息、这些信息非常值得清除。  我的主要问题是从该器件提取和读取数据时遇到问题。 我在一个文档中看到、它使用 JESD204B 传输数据、但似乎缺少支持此功能的引脚。 在另一个文档中、似乎它使用 SPI 接口来传输数据、但我也找不到支持这种方式的引脚。 我发现有8个输出引脚可能承载数据、但我不确定它们使用的协议。 是否有一些文档能够最好地简化我对这一概念的理解、或者我能否得到一个有关如何实现这一概念的说明?

作为一个信号、我还在寻找其他方法来实时解决"ADC 到滤波器到 DAC"问题。 我刚交给这些组件(TI ADC、Microsemi FPGA、TI DAC)、我不确定它们是否适合完成工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第4页、引脚分配说明、JESD204B 数据传输引脚的数据输出接口引脚。

    请参阅第4页、引脚分配说明、SPI 访问控制或串行。

    我不确定如何解决"ADC to filter to DAC"问题... 这是一个非常普遍的问题。 请更加具体一些。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    在文档的那个区域、引脚分配没有足够的信息来获得我要寻找的答案。

    我的第一个问题是:我是否可以选择使用 SPI 或 JESD204B 来连接此器件? 还是使用一个来访问另一个?

    其次、我尝试将此组件(ADS58J89)连接到 Microsemi 提供的 IP 内核(CoreJesd204BRX)。 本文档中提供了 LMFS 设置、但我在为内核填写时遇到了一些其他设置。 我将附上这张图片。 我能否更清楚地说明如何选择这些设置?

    A

    我遇到的另一个问题实际上是将 ADS FMC 适配器上的引脚提供给您所参考文档中列出的引脚。  本文档:

    显示了 JESD204BRX 所需的一些引脚、但它们似乎是输入。 还有看起来是输出的引脚 SPI_D0-D8。 这是我所讨论的冲突信息。 如果能对如何阅读本文档(或更好的文档)作出一些澄清、将会非常好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 主要用于配置 ADC 器件、而 JESD204总线用于从 ADC 到 FPGA 的高速数据传输

    最好您从 TI 学习中心开始了解 JESD204、了解 JESD204协议

    我们无法在 Microsemi IP 配置器上提供支持。 您需要联系当地的 Microsemi 支持部门以获得帮助。

    我建议您也向您的内部团队寻求支持、以获得有关您项目的更多指导。 了解 SPI 和 JESD204对于系统级规划至关重要。 您团队中的某个人应就 FPGA、ADC 到前端设计的整体系统设计以及系统目标为您提供一些指导。 您需要一个良好的总体情况才能实现良好的设计。

    LMFS 上的通道数、通道速度以及通道配置需要来自您的团队、因为它们是特定于应用的。 TI 无法提供有关您的系统应如何运行的指导。 抱歉。  

    -Kang