This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于18位数字信号的可编程发送器

Guru**** 2779045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130, BOOSTXL-CC3135, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/956512/programable-transmitter-for-18-bit-digital-signal

主题中讨论的其他器件:CC3130CC3120MODBOOSTXL-CC3135CC3235MODSF

大家好、我想用下面显示的18位 ADC 转换我来自传感器的模拟信号。

但是、我需要使用滤波器混频器进行调制(18级)和传输等。

是否有具有(I2C SPI 等)的可编程器件 哪一种方式可以获取我的数字信号并进行广播?

在德克萨斯州、我找不到这样的器件、尽管它们具有很好的性能。

如果您可以推荐此类器件、我将会非常高。

谢谢。

[URLunfurl="true]www.microchip.com/.../URL]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yefj、

    如果您有关于连接部件的具体问题、请告知我们、我很乐意为您提供帮助。 我现在要关闭此主题、但 请随时为特定器件重新发布、以便我们将其路由至相应的专家。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你没有回答我的问题:-)

    基本上、我正在寻找 ESP8266等效的设备、我 可以使用简单的 WiFi 模块控制广播。(不是超级花哨)

    我已经为它准备了 EFR32板。

    如果您向我推荐如此简单小巧的 WiFi 模块设备、我非常感谢您、您是一家很好的公司。(如 ESP8266)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yefj、

    您可能会发现此工具很有用。 如果您为其提供非 TI 器件、它将为您提供类似的 TI 器件。 您可以进入 ESP8266、它将为您提供执行非常类似操作的 TI 器件。

    https://bomcross.ti.com/en/

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、CC3130听起来不错、有两个问题:

    从下面显示的照片中、我是否需要将外部天线连接到它?

    2.似乎没有腿,如何将其连接到试验电路板上。

    谢谢。

    www.ti.com/.../cc3120mod.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要在下面的链接中为该器件购买哪种插座、以便将其放在试验电路板上。

    www.ti.com/.../CC3130

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yefj、

    您所描述的内容更像是 LaunchPad/评估板。 也许这是一个很好的匹配。 它具有已内置的引脚、可连接到试验电路板和内置芯片天线。

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC3135

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我无法使用我之前提到的器件以及通过插座实现它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yefj、

    CC3130 IC 只需将其安装在插座板上并将其插入试验电路板即可正常工作。

    请参阅 《CC3120布局指南》应用手册。 尽管本应用手册是针对不同变体器件编写的、但布局指南仍然相同。 通过阅读应用手册、您将注意到:

    1. IC 必须安装在具有特定层叠的电路板上(第3页)。 这是因为建议的射频迹线是共面波导。    
    2. 该器件需要在其发动机区域安装多个外部组件、这些组件也必须靠近组件放置以确保最佳性能(第5页)。 必须严格遵守直流/直流组件的指导原则。 有关 HDW 核对表、请参见此处
    3. 必须在 PCB 的第二个 GND 层上从输入去耦电容器布线三条走线作为返回电流路径。 这个接地避免了 DC-DC 和 RF 部分之间的共阻抗耦合(第7页)。  
    4. 必须将 GND 过孔放置在器件的 GND 焊盘上、以确保实现最佳散热、如图14 (第19页)所示。

    我们的客户在设计和构建自己的定制板之前、通常使用 BOOSTXL-CC3120 (仅2.4GHz)或 BOOSTXL-CC3135 (双频带)进行开发。

    另请注意、CC31xx 器件系列需要主机 MCU。 最初、您询问了一个具有 MCU 功能的 Wi-Fi 模块。 如果您仍在寻找 、我建议您查看 CC3220MODSF 或 CC3235MODSF。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Seong、您说服我购买 BOOSTXL-CC3120。

    这是我第一次使用 TI MCU 来实现 BOOSTXL-CC3120。

    请您推荐一些起始材料吗? 视频手册将更加广泛。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yefj、

    同样、请注意、CC31xx 器件需要主机 MCU、因此您还需要购买 MSP-EXP432P401R  等 MCU 板。

    也许最好您能描述您的目标、我可以帮助您推荐您需要的内容。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 EFR32控制器、我想将数据从它发送到 TI 器件、这样它就会中止它的 WiFi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yefj、

    在开发阶段之后、您是否需要使用所有器件构建定制板?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要开始使用我们的 Wi-Fi 器件、我强烈建议阅读 SimpleLink Academy:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMbaIpevqf00fzNR.N96jg__fc2e6sr__LATEST 上的材料

    在使用 CC31xx 时、您需要将 Wi-Fi 主机驱动程序移植到您的主机器件。 我建议您下载并熟悉 CC31xx 插件以及移植指南:

    http://software-dl.ti.com/ecs/SIMPLELINK_CC3220_SDK/1_30_01_03/exports/docs/wifi_host_driver_api/html/index.html

    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

    如果您需要更多有关入门资源的说明、请告诉我。

    此致、

    Michael