请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:RF-HDT-DVBE、 RF-HDT-DVBB您好!
我想获得 TI 关于标签 LF (低频) 器件型号(记忆棒)和读取器的建议。 系统需要同时读取
多达200个具有不同 ID 的标签并识别它们。 所有标签都在一个盒子中1m x 1m x 1m。
需要相关的 TI PAR 编号和演示套件。
是否可以实现它。
项目:市场 RFID 系统
年度数量:100、000