This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:ADC 模拟信号带宽

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/957194/afe7444-adc-analog-signal-bw

器件型号:AFE7444

该部件显示它可以在10MHz-6GHz 和信号带宽:800MHz 的范围内工作。 当信号带宽仅为800MHz 时、该部件如何适用于6GHz?

什么限制了 ADC 的最大输入频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasanbanu、

    DAC 和 ADC 的模拟带宽为10MHz - 6GHz。 插值前的 DAC 数字输入带宽和抽取后从 ADC 的数字输入带宽限制为最大800MHz。 数字 NCO 可用于将频带中心调谐到所需频率。 如需了解更多详细信息、请访问以下网址申请完整的数据表:

    输入模拟带宽将最大 ADC 输入频率限制为6GHz。  

    此致、

    Vijay