This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371125:振幅和相位平衡

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/953119/trf371125-amplitude-and-phase-balancing

器件型号:TRF371125

大家好、

客户希望了解 TRF371125的振幅和相位平衡量。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 TRF371125降压转换过程中、没有直接的方法来测量增益和相位不平衡。 同相(I)和正交(Q)的增益/相位不平衡是固有的模拟设计不匹配、可直接表示为边带图像抑制和直流偏移抑制。

    您可以参考图41 (图像抑制与基带频率)和图42 (直流偏移与温度)、了解这两个伪影的固有抑制。 客户可以在 FPGA/ASIC 内的基带处理内纠正此问题。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实在太糟糕了。

    振幅和相位不平衡是非常重要的特性。

    您可能知道自己的压线器模拟器件。 ADL5380是一种替代方案。

    ADI 提供有关这些特征的足够信息。

    希望尽快提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛:

    Kang 是正确的。  振幅和相位不平衡将表现为边带抑制性能下降。  隔离特定的振幅和相位参数本质上并不太有用、因为它是限制系统性能的边带抑制性能。  数据表中的图41说明了大约40dB 的边带抑制性能。

    您可以通过查看下图中的恒定消除曲线来获得一系列独立的振幅和相位不平衡。  对于40dB 边带抑制、您遵循红色曲线。  红色曲线可能具有最大+/- 0.1dB 的振幅不匹 配(0度相位误差)和最大0.5度的相位不匹配(幅值误差为0dB)。  请注意、这些最大值不会同时发生、因为这会导致更差的边带抑制。  大多数误差都是针对相位进行预算。  通常、只有大约0.02dB 的振幅误差和0.4至0.5度的相位误差。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢您的清晰解释。

    谢谢你。