This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444独立测试支持

Guru**** 2970740 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/955282/afe7444evm-afe7444-standalone-test-support

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

您好 TI 团队

大家好。

我们将测试 AFE7444射频采样 TRX EVB。 正如您所知 、此 EVB 将随 TSW14J57 修订 版 E EVB 一起提供。  

我想使用 OUT TSW14J57 EVB 单独测试 AFE7444 EVB。 阅读数据表后、可以对 OUT FPGA EVB 执行回路测试、以验证 TX 和 RX 是否正常工作。 您能不能帮助我使用 FPGA EVB 测试哪些其他收发器参数。

等待您的确认。

谢谢你。

Sreehari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenehari、

    在中继器模式下配置 AFE 后、除了验证 Tx 和 Rx 功能外、您还可以测试模拟性能。 根据您的应用、可将调制测试信号馈送到 Rx、并可测量 ACLR、Tx 输出的 EVM 等性能参数。 单频 SFDR、也可以执行双频 IMD 测试。 但是、在回送模式下、无法分别区分由 Rx 和 Tx 引起的失真。

    有关中继器模式配置、请参阅以下未提及的应用:

    www.ti.com/.../slaa871.pdf

    此致、

    Vijay