请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7444 您好!
在 AFE7444接收路径上、我需要在数字步进衰减器之前知道接收到的信号强度(RSSI)是多少。 我能否获得数字功率检测器或接收数字步进衰减器设置或两者测量的功率? 如果是、这些值在 GPIO 还是 SPI 上可用?
非常感谢!
Steve VanLaningham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Steve、
数字电源检测器测量 DSA 后的功率。 因此、要在 DSA 之前获得实际功率、应将当前 DSA 值添加到该值中。 DSA 值由用户编程。 数字功率检测器输出可配置为 GPIO 上的输出。 请参阅"AFE74xx_Programrs_Guide_slau793a.pdf"中的"3.1.8.3编程:功率检测器"部分、了解有关此内容的详细信息。 (本文档可从 AFE7444安全文件夹中获取:ti.com/mysecuresoftware)
此致、
Vijay