This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:光学调制和监控

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/953487/afe7444evm-optical-modulation-and-monitoring

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7422

您好!

首先介绍一些上下文:

我正在构建一个光纤通信系统、通过 IQ 调制器调制光学信号、然后使用 光电二极管对检测该调制信号的一部分、以检查 IQ 调制器中是否存在不平衡。 为此、我想使用一个同时集成 DAC (驱动 IQ 调制器)和 ADC (监控光电二极管对的输出)端口的电路板、这基本上会取代   我一直用于实现相同效果的专用 AWG 和示波器。 所以:

1 -是否可以将 AFE7444EVM 的 DAC 端口用作 AWG? 如果是、我可以使用什么采样频率以及输出电压范围是多少?

2 -是否可以将 AFE7444EVM 的 ADC 端口用作实时示波器?

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请在下面找到我的答案。

    1 -是否可以将 AFE7444EVM 的 DAC 端口 用作 AWG? 如果是、我可以使用什么采样频率以及输出电压范围是多少?

    Vijay:是的。 您可以使用高达9GSPS 的 DAC 采样频率和高达800MHz 的带宽。 数据表中给出了不同输出频率下的满量程输出。 如果您无法访问数据表,请在以下地址提交数据表请求:  

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=288371∏_no=AFE7422-DESIGN&ref_url=asc_dc_hsc

    2 -是否可以将 AFE7444EVM 的 ADC 端口 用作实时示波器?

    Vijay:是的。 ADC 采样频率高达3GSPS、带宽高达800MHz。 ADC 之后集成了一个数字下变频器(DDC)。 如果您想绕过 DDC、可以使用 AFE7422。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vijay

    非常感谢您的快速回答、不过我有一些后续问题。

    1 -插值到底是如何工作的?

    如果我理解正确、我可以提供 DAC 样本以800MSPS (AFE7422为1.2GSPS)的速率输出、但它将填补这些样本以9GSPS 时的间隙。 是这样吗?

    2 - DUC 和 DDC 到底是如何工作的?

    同样、如果我理解正确、我可以控制 NCO 的频率、并且使用从它们获得的振荡器、我可以使用 DUC 将 DAC 的信号向上转换为某个中间频率。 然后、可以使用 DDC 在 ADC 侧执行相反的操作。 是这样吗?

    3 - DAC 侧的 DUC 是否可以旁路? 如果没有、我是否可以将相关 NCO 的频率设置为0?

    DDC 也是如此、作为一种不巧妙的解决方案、我能否将 DDC 上的 NCO 设置为0频率、从而"绕过" DDC?  

    我还有关于 TSW14J57的功能方面的一些问题、我们也正在研究获取该功能、我应该将它们放在这个线程中、还是最好打开一个专门用于该功能的新线程?

    提前感谢您的帮助、对于大量问题、我深表歉意。

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    另一个问题。 单个 AFE74xx 板的 DAC 和 ADC 与 TSW14J57配合使用是否可以同时工作? 也就是说、使用 高速数据转换器专业版、电路板是否能够在不停止 DAC 输出的情况下从 ADC 进行记录?

    我有这个问题、因为在您的培训视频中 、如何使用内部 PLL 在模式4中配置 AFE74xx ADC | TI.com 视频、在按下捕捉按钮的瞬间(视频中的1:20)、频谱分析仪中显示的输出消失。

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我已在您发布的后续主题中回答了您的问题:

    此致、

    Vijay