This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:光学调制和监控、后续

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/954901/afe7444evm-optical-modulation-and-monitoring-follow-up

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

这是 此主题中问题的后续操作。

大家好、我仍有关于 AFE74xxEVM 电路板的几个问题

单个 AFE74xxEVM 板的 DAC 和 ADC 与 TSW14J57配合使用是否可以同时工作? 也就是说、使用 高速数据转换器专业版、电路板是否能够在不停止 DAC 输出的情况下从 ADC 进行记录?

我有这个问题、因为在您的培训视频中 、如何使用内部 PLL 在模式4中配置 AFE74xx ADC | TI.com 视频、在按下捕捉按钮的瞬间(视频中的1:20)、频谱分析仪中显示的输出消失。

2 - DAC 侧的 DUC 是否可以旁路?

2.1-如果不是、我可以将相关 NCO 的频率设置为0吗?

2.2 - DDC 也是如此、作为一种不巧妙的解决方案、我能否将 DDC 上的 NCO 设置为0频率、从而"绕过" DDC?  

提前感谢 您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    使用 TSW14J57时、使用干扰 DAC 链路的常规 ini 复位 ADC JESD 链路捕获 ADC 输出。 使用常规 ini 捕获一次 ADC 后、选择末尾带有"_XCRV"的相同 ini 该 ini 不会重置链路、可用于 DAC 和 ADC 同步运行。 如果不需要大于10Gbps 的通道速率、则可以使用 TSW14J56EVM。 在该 EVM 上、捕获 ADC 输出绝不会干扰 DAC 链路。

    DDC/DUC 旁路模式在 AFE7444中不可用。 使 NCO 为零并不等于 DDC/DUC 旁路。 当使用 DDC 时,输出带宽等于(ADC 采样率)/(2 *抽取)。 全 BW (Fs/2)仅在旁路模式下可用。 DAC 也是如此。  

    此致、

    Vijay