This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:ADC -接收到的信号强度过低

Guru**** 2789985 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/955024/afe7422evm-adc---received-signal-strength-is-too-low

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMAFE7422

大家好、

我们将使用 TSW14J57EVM 评估 AFE7422。 在 两个电路板上配置模式9、使用 GUI 的 AFE7422和使用 HSDC Pro GUI 的 TSW14J57EVM。

在 HSDC_Pro 中捕获、接收到的信号强度太低。 对观察结果有什么建议?

HSDC_Pro GUI 上的快照。  

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preethika、

    您能否再次检查是否已为您捕获的信道输入了正确的 DSA? (每个通道有两个在 AFE 内部进行多路复用的输入 SMA)。 问题中未显示您所附的图像。 是否可以重新发送?

    此致、

    Vijay