This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:两者都没有输出

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/955117/dac38rf89-both-has-no-output

器件型号:DAC38RF89

您好、TI

我在 L-M-F-S-HD =82121 (2 TX 模式)下使用 dac38rf89;

客户电路板

 

DAC 配置如下:

差分输入时钟:2GHz

未使用片上 PLL、DAC 时钟频率2GHz、直接来源于差分输入时钟

双路 DAC、实际输入、每个 DAC 具有4条串行器/解串器通道;

内插 x1

串行器/解串器线路速率10Gbps

sysref 频率为3.125M

K=20

现在、我相信 JESD TX 端已经完成了 CGS 和 ILAS、建立了链路。 我,了警报寄存器、看起来一切正常,Rbias = 0.9V 电压、但两个 DAC 都没有输出?

1、 您能给我  一个高于 DAC 配置的建议 cfg 文件吗,我再次检查

2、 另一个问题我发现我配置0x40a,作为0xfc03,JESD 链接失败,但没有图0x40a,作为0xfc00 JESD 链接成功,如何配置0x40a

3、 它与其他配置或电路的其他部分相关、您能给我一些建议吗?

 

此致、

Mumu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、配置文件可从 DAC38RF8x EVM GUI 生成。 请根据您的 LMFS 模式和时钟速率设置 GUI、并且可以生成配置文件并进行仔细检查。

    时钟配置由 EVM GUI 内的计算器完成

    请同时仔细检查 TXENABLE GPIO 是否被拉至逻辑高电平以启用输出。 请清除所有 PAP 报警以确保 PAP 未控制输出。