This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波雷达模块中的功率损坏阈值?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/954132/power-damage-threshold-in-millimetre-wave-radar-modules

我对使用毫米波雷达模块感兴趣、我担心电源可能会从非常近的物体进入接收器、从而使功率级别可能足够高、从而对接收器造成损坏。 TI 模块还可能无意中从实验室中的其他来源接收毫米波电源。 因此、了解雷达模块中 TI 接收器的功率阈值可能会造成的损坏将会有所帮助。 是否知道这些损坏阈值功率级别是多少?

非常感谢、
Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能希望尝试使用接收器增益和发射功率更改、以查看对象类型的工作原理。

    您是否了解过这些选项?

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我真的希望通过调整增益来查看发生的情况、避免潜在的损坏敏感前端组件。 在损坏开始之前、了解前端电源输入的 Ballpark 数字将会很有用。 这样、就很容易避免更换整个电路。 非常感谢、Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    您可以参阅以下 E2E 帖子

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Neil、太棒了