This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:什么是差分时钟振幅(VPP)?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/952956/afe7686-what-is-differential-clock-amplitude-vpp

器件型号:AFE7686

你好

AFE7686数据表图5-48中的差分时钟振幅(VPP)是什么?

它是 fREF 的 CLKP-CLKN 吗?


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我们必须仔细检查。 很可能是时钟基准输入在368.64MHz 时的差分振幅 Vpp。 SNR 会随着频率幅度的下降而受到影响。 我们将进行仔细检查并确保。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线解决。

    -Kang