This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:使用 TSW14J57EVM 启动自动配置时出现多个错误

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/953851/afe7920evm-multiple-errors-when-starting-automatic-configuration-using-tsw14j57evm

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好!  

我将介绍 AFE79xx 用户指南中的设置、以便与 TSW14J57EVM 数据采集卡串联设置 AFE7920EVM。 但是、我在运行第5节中概述的自动配置脚本时遇到问题。 在第5节的第10步中、它显示预期会出现2个错误、但我会收到31个错误、但警告为0。 请告诉我需要哪些附加信息才能启动并运行该程序。

谢谢、

Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    我们无法在 E2E 上回答这些问题。 我将离线联系您。

    -Kang