请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7920EVM 大家好、
我目前正在使用 AFE7920EVM。 需要使用 Latte 来配置 EVM、然后打开交互式 GUI、同时针对给定的 JESD 设置配置器件。 但是、我想查看有关如何配置 EVM 的寄存器级别信息吗?
有人能否建议如何使用 GUI 来实现这一点? 如果不是使用 GUI、还有其他方法吗?
提前感谢、
-Chan100
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我目前正在使用 AFE7920EVM。 需要使用 Latte 来配置 EVM、然后打开交互式 GUI、同时针对给定的 JESD 设置配置器件。 但是、我想查看有关如何配置 EVM 的寄存器级别信息吗?
有人能否建议如何使用 GUI 来实现这一点? 如果不是使用 GUI、还有其他方法吗?
提前感谢、
-Chan100