This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:AFE7xxx 和 ZCU102兼容性

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/953351/afe7920evm-afe7xxx-and-zcu102-compatibility

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J10EVM

您好!

   在这篇文章   中、我们获得了 ZCU102的参考设计。  

为了实现 DAC (TX) JESD 通道的同步、需要从 AFE 向 FPGA 发送同步信号(通过 FMC 连接器)。 但是、EVM 用于 SYNC 信号的 FMC 引脚均未连接到 FPGA。 在本例中、请告知 ZCU102如何实现同步。  

提前感谢、

-Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    TSW14J10EVM 用于将 AFE77xx EVM 连接到 ZCU102。 请在参考用户指南中找到详细信息(下面的片段)  

    此致、

    Vijay