This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225SDEVAL:输出电压上的重复直流失调电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225SDEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/944411/lmv225sdeval-repetitive-dc-offset-on-output-voltage

器件型号:LMV225SDEVAL

您好!

我将在868MHz 下测试 LMV225SDEVAL 输出电压与输入功率的关系。 测量重复的直流失调电压会导致输出测量错误。

您是否有任何解释  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hudali、

    对于您输入的输入功率范围、您看到的输出电压是多少?

    您对 VDD 施加了哪些电压并启用了哪些电压?

    谢谢、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压符合数据表曲线、偏移电压介于100mV 和175mV Vs (引脚=-30dBm 至-1dBm)之间。

    Vdd 和使能电压为3V。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于失调电压、您是否看到数据表曲线显示的100mV 以上或以下? 如果低于该值、则设置中的某个位置可能会出现一些功率损耗。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    偏移高于数据表曲线所示的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hudali、

    如何产生868MHz 信号? 您是将信号直接连接到评估板、还是两者之间有放大器之类的东西?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是纯868MHz 音调(无调制信号)。 是的、我将信号直接连接到评估板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估板上是否安装了任何其他组件?

    您是否能够验证所发送信号的确切功率级别? 您是否可以尝试使用更高频率的输入并验证您是否看到相同的偏移?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我可以使用频谱分析仪检查 RFIN 的信号电平、这样就完成了。 我已经尝试使用2GHz 的更高频率、这为我提供了相同的直流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当没有射频输入时、您会读取到什么电压?

    您能否确保 EVM 上安装了100pF 耦合电容器。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、有一个耦合电容器、但我不知道该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有信号时、输出电压如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有射频输入信号、直流输出大约为208mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与数据表一致。

    您能否检查接近对数截距(-45至-43 dBm)的直流输出电压? 输出电压应约为208mV。 您还可以分享您在-30dBm 和0dBm 电平下看到的确切电压。

    谢谢、

    David