This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:从0x7f[15:10]回读的 DAC38RF82芯片不是 B10000

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/943648/dac38rf82-dac38rf82-chip-read-back-from-0x7f-15-10-is-not-b10000

器件型号:DAC38RF82

您好、Jim、

当我使用 DAC38RF82时、所有电源和时钟都正常工作。但是现在从0x7f [15:10]读回的值是 B11001、而不是数据表所述的 B10000

此致、

乌格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴热

    确保 TRSTB 接地、并且在电源和 时钟出现后向引脚 K9发出复位脉冲。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jim、

    确认 TRSTB 已连接到接地端。它是否与电路的其他部分有关?

    此致、

    乌格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴热

    确保复位(引脚 K9)变为高电平至低电平至高电平、并且低电平时间至少为10us。 仔细检查时钟是否具有足够的振幅。 如果从0x7f [15:10]的回读不是 B10000、请尝试向地址0x00的位11写入"1"、以执行熔丝自动载入。 然后在几秒钟后读回寄存器0x7F。

    此致、

    Jim