This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:最小 SYSREF+/-和 DAC_CLK+/-输入差分电压和最小/最大输入共模电压?

Guru**** 2482045 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/941686/dac38rf89-minimum-sysref---and-dac_clk---input-differential-voltage-and-min-max-input-common-mode-voltage

器件型号:DAC38RF89

您好!

我想确认 DAC38RF89 SYSREF 和 DACCLK 输入所需的最小差分输入电压。 数据表显示典型值为800mV、最大值为2000mV。 我知道 max 是输入差分电压不应超过的最高值、但这些输入所需的最低输入差分电压是多少、才能保证 DAC38RF89看到有效的输入开关转换?

此外、共模电压列为0.5V 典型值。 时钟/SYSREF 驱动电路必须满足的最小/最大共模电压是多少? 对于时钟、可以进行交流耦合、但 SYSREF 不能直接进行交流耦合、因为它具有重要的直流分量。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接、了解有关时钟和系统参考的问题。

    建议的最低时钟/参考电平是400mV 的 LVDS 驱动器。 但是、我们不建议使用该电平进行驱动、因为它会影响 DAC 的 SNR。  

    时钟/ sysref 驱动器存在内部偏置、可能会将外部偏置网络补偿到一定的限制。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang!

    感谢您提供该信息。

    对于摆幅、我可以在您提供的 PDF 的第6部分中看到这一点:  

    '接收器的每个输入桥臂都具有连接到相应 VCM 节点的片上50 Ω 端接。 根据 DAC3xJ8x 数据表、每个桥臂的最小摆幅为|VID|的400mVpp。 由于每个引脚上出现的输入不能摆动到低于接地值、因此每个桥臂的最大摆幅理论上可以是|VID|的1Vpp。"

    也许我的术语已经在这里了、但这并不是我的补充。 数据表指定了2000mV 的最大峰间差分摆幅、这意味着 P 桥臂和 N 桥臂之间的摆幅可高达2000mV。 但是、如果 VCM 为0.5V、则会降至接地(0V)以下 (范围为-0.5V 至1.5V、2000mV 摆幅集中在0.5V CM)。 相对于附加的文档中关于每个引脚上的输入不应低于接地摆幅的注释、如何解释最大2000mV 摆幅、从而有效地将0.5V 共模下的峰间值限制为1V? 这只是引脚上绝对最大电压规格的重述吗(在0.5V 共模下、假设摆幅为2000mV、则分别为-0.5V 低电压和1.5V 高电压)?

    对于最小摆幅、从我看到的典型 LVDS 驱动器无法保证满足400mV VOD。 其输出差分电压(VOD)范围可能介于250mV 左右至450mV 左右。 是否正确地说400mV 峰间差分输入是绝对最小所需约束、这样在所有条件范围内无法保证从 p 到 n 的至少400mV 差分的任何驱动器都不适合使用?

    编辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图可帮助您了解摆幅。 2000mV 是峰间差分摆幅。 LVDS 摆幅可用作功能用途、不可用于性能测试。