主题中讨论的其他器件:LMK04828、
大家好、
我目前正在尝试了解参考设计 KCU105 AFE74xx Xcvr 2x44210 JESD。 我想了解参考设计用户指南中提到的 JESD 模式2x44210。 我查看了有关 L-M-S-F 含义的不同文档、并且更加困惑、无法清楚地理解这些文档。 我参考了以下来源、并尝试与参考设计中提供的 FPGA 方框图进行协作。
L-M-F-S 的定义在两个来源上各不相同、我再也没有道理了。
我需要串行器/解串器线路速率7.3728Gbps、因此查看了"AFE74xxEVM 用户指南"中对应的模式、并找到下表
然后从下表中进行选择
是否有人能够在 FPGA 方框图中以及在可能的情况下使用其他图示来阐明以下术语
1)转换器
2)通道
3) 3)特定模式的帧数(此处为2x44210)
基本上是整个 L-M-F-S 部件
提前感谢、
Chandrasekhar DVS