This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:JESD_TEST_SEQ K28.5测试结果

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/939499/dac38rf82-jesd_test_seq-k28-5-test-results

器件型号:DAC38RF82

您好!

测试结果位于 "lane alarms bit0"

那是哪个寄存器?

是否有 更新的数据表? SLASEA6D–2017年2月似乎存在几个缺口。

是否有有关如何启动 器件的其他文档?

我们有一个定制板、我正在努力提高器件的性能

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如果您需要测试模式来验证您的电路板是否正常工作、我建议尝试 DAC38RF82测试模式指南中所述的方法。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82-Test-Modes.pdf

    此致、

    David C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的链接。

    本文档不介绍链路层测试。 仅传输层测试。

    我在寄存器之后观察8.3.15中提到的"车道警报"

    "通过设置寄存器 JESD_LN_EN (8.5.45)中的字段 JESD_TEST_SEQ 并监控链路层测试模式
    车道警报(1 =故障、0 =通过)"

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我们将对此进行研究、并向您提供答案。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    您需要查看的寄存器为0x64 - 0x6B、即 JESD 警报。 在每个寄存器中、位0将指示该通道是否通过了测试序列。  

    此致、

    David Chaparro