This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:关于 TRF372017EVM 板

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/940109/trf372017evm-regarding-trf372017evm-board

器件型号:TRF372017EVM
主题中讨论的其他器件:TRF372017

您好、先生、

我想为我的项目应用购买 TRF372017 EVM。 但我对以下几点感到困惑:

我们能否将 FPGA 生成的数据(10101010模式)直接提供给评估板的 I 和 Q 端口? 如果是,我将在输出中看到什么效果?

2.能否直接从 FPGA 为 TRF372017 EVM 板提供参考时钟?

我想使用具有50MHz BB I/p 带宽的3GHz-3.3GHz 左右的 EVM 板运行。 调制器输出端的最大输出功率是多少?  

4.如果我想将此评估板用于高功率(+10dBm)应用的射频前端电路。 那么、您可以为此建议什么 BPF+Amplifier 组合?

请任何人在这些问题上提供具体答复。 我真的要感谢他/她。

提前感谢。

此致

雷扬斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reyansh、

    对于 Q1和 Q2、否、TRF372017无法接受射频的数字位流。 要将数字位流转换为射频、您需要使用 DAC 来连接 FPGA。 例如、您可以查看我们的 TSW3084和 TSW38J84 EVM

    对于 Q3、您可能会看到2.7GHz 的 P1dB 规格。 对于3GHz 运行、P1dB 应该是相似的。 您可以将其用作粗略估算。

    对于 Q4、这高度依赖于应用、TI 无法回答您的特定问题。 但是、您可能会以一些增益块电路为例。  

    www.ti.com/.../products.html

    -Kang