This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] iwr1443boost:启动电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/939744/iwr1443boost-starting-current

主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

您好!

我知道该器件所需的电压和电流为5V/2.5A。 我使用电源连接 Jetson nano 和 iwr1443boost、然后 Jetson nano 将不能通电。 因此、我想知道 iwr1443boost 的启动电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6239141、

      功率数量取决于各种线性调频脉冲配置以及系统中使用的 Tx 和 Rx 数量。

    EVM 中的主要功耗是毫米波传感器和 PMIC。  

    下表列出了每个电源轨的绝对最大功耗。  

    下表提供了典型用例电源。  

      

    根据以下链接中的配置、还提供了功率估算计算器。   https://www.ti.com/lit/zip/swrm018

      

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.