This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:只适用于 NCO 的寄存器设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/938960/dac38rf82-nco-only-register-settings

器件型号:DAC38RF82

您好!

是否有人可以发布 此器件的 DAC38RF82 NCO 仅寄存器设置?

使用具有9GHz 外部时钟的定制板。 控制信号。

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    要仅使用 NCO 生成音调、您需要进行一些寄存器设置。 您将需要启用混频器和 NCO、这是通过将0x2620写入地址0x10C 来实现的、这也会将数据格式更改为偏移偏斜(数据表中的第76页)。 然后、您可以使用地址的0x11E -0x120来设置 NCO 频率(数据表中的第83页)。 最后、您需要将0x1写入地址0x12F 以设置常量输入。

    如果所有配置都正确、则需要更改这些寄存器才能获得通道 A 的仅 NCO 输出

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    不产生任何音调。

    我是

    1.将 TXENABLE 引脚设置为低电平

    2.复位引脚低电平然后高电平

    读取寄存器0x7F 并验证它是否为0x8009

    4.将0x9设置为1 (选择第1页);同时读回并验证

    5.将0x10C 设置为0x2620;也可读回并验证

    6.设置寄存器0x11E - 0x120到0x2000;同时读回并验证(随机音调)

    7.将寄存器0x130设置为0x2222;还可以读回并验证(一些振幅、以防需要)

    8.将寄存器0x12F 设置为1;也可读回并验证

    9.将 TXENABLE 引脚设置为高电平

    我可以看到 DAC 获得的时钟为9GHz

    错过了什么?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我正在使用 DAC EVM GUI 设置寄存器、以便选择切片1在地址中包含1、例如0x11E 是 PAGE 1地址0x1E、PAGE 2将是0x21E。 您可以做的是、在选择第1页后、通过将0x1写入地址0x9、尝试在地址中删除前1个寄存器设置。 写入这些寄存器后、根据所选的同步模式、尝试同步 NCO (使用 sysref 或 sif 同步)。 我已经选择了 sif SYNC、因此我将0x332写入地址0x28、然后将0x330写入地址0x28。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我了解地址0x11E 的符号、并正在执行正确的序列。 即页面发生变化时、首先写入页面、然后写入7位地址。

    同时写入0x128 0x332由0x330流过以进行同步

    仍然没有信号。

    GUI 正在做更多的事情来使 NCO 运行。

    现在该怎么办?

    我们需要芯片方面的观点。 说明重置后、需要完成的操作。

    或者是否可以从一开始就跟踪 GUI 执行的操作?

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我来讨论这个仅 NCO 模式的问题、因为 让芯片产生信号的主要任务是失败的。 然而。

    最终、GUI 不能替代正确的文档制作。

    刚刚尝试并从上一帖子中删除了步骤2 (重置芯片)。 现在 保留了先前编程的寄存器。

    然后、您会看到 NCO 产生信号!

    现在、我知道芯片处于活动状态、接下来是主任务。

    是否有更新的数据表或正确的启动指南?

    谢谢、此致、

    Joseph